This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:C2000 微控制器论坛

Guru**** 2536080 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547595/f29h850tu-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:F29H850TU
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

错误:源文件无效 UTF-8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 编译文件时出现此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    您是尝试从 C2000ware SDK 编译开箱即用示例、还是您自己的自定义工程?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、德朗西、

    我直接从 f29h85x-sdk_1_01_00_00 导入它、而无需进行任何修改并直接编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    您能否检查工程属性并告诉我您正在使用哪个编译器版本? 您具体尝试了哪个示例? 我会尝试自己复制错误。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney:

    我是 20.2.0 CCS 版本、我使用的编译器是 D:/ti/ccs2020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c29_1.0.0LTS/bin/c29clang.exe导入的工程为 D:\ti\f29h85x-sdk_1_01_00_00\examples\driverlib\single_core\gpio\GPIO_ex1_toggle。 导入其他对象也存在此问题。 我在另一台计算机上安装了相同的环境、没有出现此类问题、因此我怀疑它与我的计算机的加密策略有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    我无法在我的设置中重现问题。 让我在编译器团队中循环进行注释。 您是否还能分享在工作和非工作环境中使用的操作系统?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误:源文件无效 UTF-8

    您能否提供在 IDE 中显示的错误的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否将输出窗口中的所有消息复制并粘贴到文本文件并将该文件附加到此线程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 我已经解决了这个问题。 这是因为我的计算机的加密策略。