This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:闪存引导

Guru**** 2573685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545648/tms320f28p650dk-flash-boot

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在处理 tms320f28p650dk6、

我的代码在调试期间从闪存运行、但在未经调试的情况下无法在上电时工作、

是否需要做一些事情、从闪存运行而不进行调试、

非常感谢任何指导、文档链接或示例项目。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    我面临着类似的问题,如   上面提到的 ranjith Reddy

    请在这方面帮助我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我使用 了 e2e.ti.com/.../f28p65x_5F00_codestartbranch.asm 这个文件、可在 C2000 软件中找到  
    将此文件添加到我的工程中解决了我的问题

    此致、

    Ranjith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这解决了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    感谢您的意见。

    在本例中、这是引导引脚本身的问题。 在我们的定制电路板设计中、我们尚未将它们配置为闪存引导模式。 把它们拉上去了。