This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:如何同步 ePWM 5 类

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554945/launchxl-f28p65x-how-to-synchronize-the-epwm-type-5

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我尝试使用 ePWM-Type5 (XCMP) 进行复杂的 PWM 脉冲控制、但同步遇到问题。

与 4 类不同、启用 XCMP 模式时、同步输入似乎不可用。

Error > Synchronization is disabled 当 XCMP 模式被启用时...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用 Type5-PWM 时、SYNCIN 在启用 XCMP 时不可用。 只要 ePWM 周期相同、当设置 TBCLKSYNC 时、计数器都将同时启动并同步。

    此致、

    Andrew Poirier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。 我能够解决这个问题。

    注意:我使用的是 SysConfig、当 ePWM 设置为自由运行时、同步似乎无法正常工作。 (我尝试禁用 TBCLKSYNC,但仍然不起作用。)
    我没有意识到这一点、认为 TBCLKSYNC 不会同步。