This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-ISH-EVM:访问 SOM µC 引脚

Guru**** 2546390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, HSEC180ADAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556227/f29h85x-som-evm-access-to-c-pins

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题中讨论的其他器件: HSEC180ADAPEVM、TMDSHSECDOCK

工具/软件:

您好:

 µC 目前使用 F29H85X-EVM SOM 电路板、并想知道如何访问 μ C 引脚。

我们已经知道 HSEC180ADAPEVM 和 TMDSHSECDOCK 的“权变措施“。

HSEC180ADAPEVM 似乎随处缺货。

是否有任何简单的解决方案可以访问 μ µC 引脚、或许一些高密度连接器引出板?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     HSEC180ADAPEVM 和 TMDSHSECDOCK 是访问 MCU 引脚的理想方式。 我们应具备 HSEC180ADAPEVM 库存。 我正在内部跟进、了解为什么它在 TI.com 上显示为缺货。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新到我的上一个帖子。  TMDSHSECDOCK 现 已面市。 电路板应在几天内补货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的更新。 此外、 HSEC180ADAPEVM 应该会在短期内再次提供 — 几天?

    BR, Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的原始邮件中有一个拼写错误。 我想说一个新的快件  HSEC180ADAPEVM 器件的地址。 这些已重新上市!