This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:EtherCAT 所需的时钟设置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556006/tms320f28p650dh-clock-setting-required-for-ethercat

器件型号:TMS320F28P650DH


工具/软件:

您好、

根据 TRM、EtherCAT 要求将时钟配置为频率为 25MHz 的外部源。

我目前正在使用 F28P65 LaunchPad 并使用该 SysCtl_setClock 函数配置时钟。 以下是我的意见:

  1. 主要路径  XTAL_SE  作为时钟源、EtherCAT 初始化工作正常。
  2. 主要路径  XTAL  作为时钟源、EtherCAT 不起作用。

但是、对于 XTAL_SE 和 XTAL 时钟源、所有其他外设的运行不会出现任何问题。

您能否澄清 EtherCAT 的特定时钟配置要求? 即使其他外设不受影响、EtherCAT 仅与 XTAL_SE 配合使用而不与 XTAL 配合使用是否有特定原因?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    单端振荡器用于 LaunchPad 硬件、而不是晶体 (XTAL)。 因此、您应始终使用 XTAL_SE。

    此致、

    Kevin