This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:PLL 监控

Guru**** 2932770 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556367/tms320f280039c-pll-supervisory

器件型号:TMS320F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:Champs

我向我们的客户询问这个问题。  

1.

我想问 F28003x 器件中的 CPU 和 CLA 是否使用相同的时钟源。

2.  

如何验证 CPU 和 CLA 的 PLL 是否已成功锁定?

3、PLL 锁定后仍然不稳定的可能原因是什么? 例如、如果 VDDIO 在很短的时间内降至 2.99V 至 2.81V 之间而不触发内置 BOR、该怎么办。 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我想问 F28003x 器件中的 CPU 和 CLA 是否使用相同的时钟源。

    请参阅 TRM 中的“时钟“部分。 CPU 和 CLA 都源自 PLLSYSCLK。

    我们如何验证是否已为 CPU 和 CLA 成功锁定 PLL?

       有关示例、请参阅 TRM 中的系统时钟设置部分和 C2000Ware 安装中的 SysCtl_setClock () 函数。

    为什么 PLL 即使在锁定后仍然不稳定、可能的原因是什么? 例如、如果 VDDIO 在很短的时间内降至 2.99V 至 2.81V 之间而不触发内置 BOR、该怎么办。 ?

    您能否提供更多详细信息:他们如何初始化时钟? 它们使用哪些时钟设置? 它们使用的是内部还是外部振荡器? 它们是否遵循了“ 系统时钟设置 TRM“一章中的 PLL 锁定过程?

    此致、

    马特