This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:INPUT4-6 是否可以通过 ePWM X-BAR 连接到跳闸区?

Guru**** 2932970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555336/tms320f28375d-can-input4-6-be-connected-to-the-trip-zone-via-epwm-x-bar

器件型号:TMS320F28375D


工具/软件:

大家好!

X-BAR 输入 1~3 连接到 ePWM 模块的 TZ。
我无法从 TRM 中判断 INPUT4-6 是否可通过 ePWM X-BAR 用作跳闸区。
请告诉我是否有寄存器设置方法或示例代码。
根据图 9-1、Input1 至 6 可以连接到 ePWM X-BAR、但输入 7 至 12 是否也可以连接到 ePWM X-BAR?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    只有 INPUTXBAR.INPUTZ[1:2:3]分别对应于 TZ[1:2:3]。

    INPUTXBAR.INPUT[4:5:6]连接 到 PWMXBAR、然后可进一步路由到跳闸[4:12]。 INPUTXBAR.INPUT[6]还具有到 ePWM 模块的已扩展路由、而不使用 PWMXBAR 连接。

    我最初认为可能允许 InputXBAR。[7-12]基本上“直通“ECAP 并返回到 PWMXBAR、但我认为这个用例从未经过测试。

    但是、如您所述、从这些 INPUTXBAR 选项到 ePWMx-BAR 没有直接的硬件连接。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fleenor:

    INPUTXBAR.INPUTPWM XBAR [4:5:6]连接 到 XBAR、然后可以进一步路由到跳闸[4:12]。 INPUTXBAR.INPUT[6]还具有到 ePWM 模块的已扩展路由、而不使用 PWMXBAR 连接。

    我知道 INPUT[4:5:6]可以连接到 ePWM。
    输入[4:5:6]是否可以连接到 TZ?

    如果可能、请告诉我如何进行设置。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ito、

    遗憾的是、由于您已经评估过的同样原因、硬件实现无法做到这一点:

    TZ[1:3]只能来自 INPUTXBAR[1:3]。

    此致、

    Zackary Fleenor