This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:使用单分流器电流检测的 FOC 电机控制示例

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556161/f28e120sc-example-for-foc-motor-control-with-single-shunt-current-sensing

部件号:F28E120SC
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

工具/软件:

嗨、champs

我向我们的客户询问这个问题。  
由于低成本注意事项、用户正在询问使用单分流器电流检测的 FOC 电机控制的示例和/或应用手册。  
推荐使用 F28E12x 示例。  
F280013x 上的示例是可接受的。

我们有这样的例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 F28E12 且具有单分流器的无传感器 FOC 仍在开发中。   第 3 季度 MCSDK 中将包含基于 F28E12 且具有 3 分流器的无传感器 FOC。

     具有 单分流器和三分流器且基于 F280013x 的无传感器 FOC 在 MCSDK 中具有如下示例。

    您可以参阅通用电机控制实验、了解电机控制 SDK 中更新的 C2000 器件。 当前的 MCSDK 中提供了通用电机控制实验、该实验可以支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、LAUNCHXL-F2800137  以及 BOOSTXL-DRV8323RS、BOOSTXL-DRV8323RH、 DRV8353Rx-EVM、 BOOSTXL-3PHGANINVDRV8316REVM或 DRV8329AEVM(单分流器) 逆变器板、适用于低压电机(最大值:100VDC)、具有 3 分流器或单分流器电流检测功能。 TMDSCNCD280025CTMDSCNCD2800137 、 TMDSCNCD2800157 或 TMDSCNCD280039C、 带有 TMDSHVMTRINSPIN 逆变器板和 TMDSADAP180TO100、 用于高压电机(最大 350Vdc)。 控制算法包括具有 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、具有 eSMO 的无传感器 FOC、具有增量编码器的有传感器 FOC、具有霍尔传感器的有传感器 FOC。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用工程和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹 C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_中的示例实验项目 \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x