This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:需要提供评估套件的 step (.stp) 文件、以及 TMDSHSECDOCK HSEC180 controlCARD 基板扩展坞

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556292/tmdscncd28388d-need-step-stp-file-for-the-eval-kit-and-the-tmdshsecdock-hsec180-controlcard-baseboard-docking-station

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我目前正在使用 TMDSCNCD28388D 评估套件和  HSEC180 controlCARD 基板、 我需要  步骤 (.stp) 文件  机械集成到我们的设计中

如果您能提供帮助、将会非常有帮助

此致、
Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们不能随时获得这些资料。 但是、我们确实提供了 Altium 源代码、您应该可以使用该源代码生成这些代码。 请在 C2000ware 中找到 Altium 文件。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D \Rev.B

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\boards\ExpermenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\revf