This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:多个修订版本和连接器信息

Guru**** 2842490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X, PMP41139, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550377/tmdscncd28p65x-multiple-revisions-and-connector-information

器件型号:TMDSCNCD28P65X
主题中讨论的其他器件: PMP41139C2000WARE

工具/软件:

您好的团队、

我下载 Altium 文件 (SPRR483A.ZIP) 后、会看到 Rev A、RevB、RevE1、RevE2。 哪一个是礼背面反映板?

这是因为客户希望通过使用 TMDSCNCD28P65X 设计系统并立即设计 PCB。

此外、还有接头信息、但没有插座(连接器)信息。 您能告诉我们哪个连接器应该适合 TMDSCNCD28P65X 吗? 根据 PMP41139、 HSEC8-160-01-HSEC8-130-01-HSEC8 L-DV-A-BL 和 L-DV-A 似乎是合适的选择。 正确吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi-San,

    请使用修订版 B、因为这是最新版本。  其他版本是该设计的早期版本。  请问他们为什么要围绕  TMDSCNCD28P65X 设计系统?   TMDSCNCD28P65X 控制卡仅用于评估目的、而不是用于最终应用硬件。  无论如何、如果需要连接器信息、 https://www.ti.com/tool/TMDSHSECDOCK 中的 BOM 将拥有正确的信息。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这个问题最初是我的问题、林先生很好地代表我发表了这个问题。

    我们将其用于初始原型、而不是最终产品。
    我查看了您共享的页面、但找不到清楚列出了器件详细信息的物料清单 (BOM)。
    我无法根据 180 引脚 controlCARD 集线站信息指南(修订版 A)确定使用的连接器器件
    您能告诉我 BOM 的位置吗?

    此外、是否有任何可用的电路板数据(如 CAD 数据)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoto-San、

    这用于原型构建。  感谢您的澄清。  至于扩展坞的原理图和 BOM、也可在 C2000Ware 中的 C2000Ware 根目录\boards\ExperimenterKits\下找到

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以再问一个问题吗?
    以 CAD 读取时、以下两个 Gerber 数据集之间的连接点存在 0.07 mm 的差异。
    设计连接器引脚布局时应优先考虑哪些数据?

    1. 中包含的光绘数据 “C2000\C2000Ware_6_00_00\boards\ExperimenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\R6_0\MCU047-R6_0_Gerbers.zip"</s>“

    2. 从链接 https://www.ti.com/tool/ja-jp/TMDSCNCD28P65X:下载的光绘数据
      “\sprr483A\sprr483A\TMDSCNCD28P65X\RevB"</s>“


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:

    彩色数据表示布置在我们这边以便插入的连接器、使用中的尺寸“② 从链接 www.ti.com/.../TMDSCNCD28P65X :\sprr483A\sprr483A\TMDSCNCD28P65X\RevB“下载的 Gerber 数据。

    白线表示“① C2000\C2000Ware_6_00_00\boards\ExpermenterKits\DockingStation_HSEC_120or180pin\R6_0\MCU047-R6_0_Gerbers.zip“中包含的 Gerber 数据。

    与连接器 ① 对齐时、连接器 ② 偏移 0.07mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Izumoto、

    我会将您交给我们的一位专家、他正在使用该硬件。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您回答正确。 两个电路板之间存在轻微不匹配。 我不太确定这是怎么发生的。 但是差异很小、不应引起配合问题。 如需注意、您可以将 HSEC 连接器放置在电路板上、以便与 controlCARD 完全匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最后一条消息中、我被告知要与 TMDSCNCD28P65X 匹配、但我不确定这是指实际硬件还是仅指 Gerber 数据。
    现在我只有 TMDSCNCD28P65X 的 Gerber 数据。
    这是否意味着我应该根据 Gerber 数据放置连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光绘数据将为您提供最准确的测量结果。 但是、TI 还提供了 controlCard 的 Altium 源文件。  

    https://www.ti.com/lit/zip/SPRR483