This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:为何可在 Uniflash 中连接它

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556071/tms320f28p550sj-why-it-can-be-connected-in-uniflash

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

它们使用 LP-F28P55、可在 CCS 中成功连接。

但如果它使用 Unilfash、它将失败。 我在 LP-28P55 和 Uniflash9.1 Uniflash 8.7 中试用、使用以下三种方法、所有方法都失败。

1.直接使用检测到的设备

2.选择设备和连接手册

3.在 SDK 中选择一个 ccxml

当它尝试执行任何操作(读取存储器或擦除)时、所有方法都会失败并显示以下错误

您能告诉我如何操作吗?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它们使用 LP-F28P55、可在 CCS 中成功连接。

    客户是否可以尝试使用他们在 CCS 和 UniFlash 中成功使用的相同 ccxml 文件? 在 UniFlash 主页面底部、有一个使用您自己的 ccxml 文件的选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    将显示错误:

    上传 ccxml 文件: e2e.ti.com/.../0842.TMS320F28P550SJ9.ccxml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我知道根本原因。 当您进行以下手动选择时:

    [引述 userid=“610907" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556071/tms320f28p550sj-why-it-can-be-connected-in-uniflash

    2.选择设备和连接手册

    [/报价]

    使用“Edit"选项“选项卡并将 MODE 设置为 2 引脚 cJTAG:

    问题是 UniFlash 默认使用标准 1149.1 JTAG、这将不适用于 LaunchPad。

    谢谢

    Ki