This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:实验 12a 对转子锁定和高电流消耗进行故障排除

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555127/launchxl-f28069m-lab-12a-troubleshooting-rotor-locking-and-high-current-draw

器件型号:LAUNCHXL-F28069M


工具/软件:

我首次运行连接正交编码器的 lab12a。 当我将 FLAG_enableSys 和 Flag_Run_Identify 设置为 1 时、电机跳转到一个位置并消耗大量电流和蜂鸣。 我尝试了交换编码器上的 A 和 B。 我已经读取 st_obj.vel.conv.Pos_mrev 变量、它从零开始、在一次完整旋转后变为正 1。 如果有人有任何疑难解答建议、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看实验用户指南、确保正确连接电机和编码器线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 st_obj.vel.conv.Pos_mrev 验证了它、在一次完整旋转后该值等于 1。  我还创建了一个变量来读取编码器计数。 它从零开始、并在达到 1000 后绕回、旋转一整圈。 我的编码器似乎工作正常。 我能够运行 lab02b 和 lab05c 与 Instaspin 运动没有问题。 我猜是 QEPA 引脚上的上拉电阻器问题。 但是、如果我用手旋转它、那将毫无意义。 我的编码器数据表显示“ 每通道 CMOS 灌电流/拉电流“、这可能意味着不应上拉 A、B 和 I。 但我不确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了上拉电阻器。 程序仍在读取编码器而不出现问题、但电机仅在 RsRecalc 期间蜂鸣并立即消耗电流。 我真的不知道在这里发生了什么。 任何建议都会有所帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 使用的电机是什么? 如上所述、请确保连接正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Anaheim Autmation BLWS233D-24V-4000 2 极对 BLDC 电机。 在其他实验中、它是正确接线的、顺时针旋转。 我的编码器是 AMT103-D2048-I6350-S 将选择开关设置为 1000 PPR。 这是我的用户参数。 任何疑难解答建议都会有所帮助。 我已经尝试交换 编码器上的相位和 A、B、但这一切都会导致电机嗡嗡声并消耗高电流。 以下是电机参数: #elif (USER_MOTOR == AA_BLS23)
    #define USER_MOTOR_TYPE Type_Pm
    #define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (2)
    #define USER_MOTOR_RR (NULL)
    #define USER_MOTOR_Rs (0.179684982)
    #define USER_MOTOR_LS_d (0.000395773881)
    #define USER_MOTOR_LS_q (0.000395773881)
    #define USER_MOTOR_RATED_FLUX (0.0535573661)
    #define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT (NULL)
    #define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (1.0)
    #define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT(–1.0)
    #define USER_MOTOR_MAX_CURRENT (6.1)
    #define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (20.0)
    #define USER_MOTOR_ENCODER_LINES (250.0)
    #define USER_MOTOR_MAX_SPEED_KRPM (4.0)
    #define USER_SYSTEM_INERTIA (0.01848484889)
    #define USER_SYSTEM_FRICTION (0.08867663145)
    #define USER_SYSTEM_BANDWIDGE (130.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、在本实验中重新计算 Rs 时、它远高于正常值、这可能是我问题的根源。 它表示它在 200-2500 的范围内,这是很高的,它应该小于 1。 您是否知道为什么在本实验中会发生这种情况、而不知道其他实验中会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍需要运行 lab02b 来调整正确的  USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT 和 USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT  、并且还需要相同的电机参数。 确保正确连接编码器和电动机线以运行 lab12a。 如果可能、您可以先尝试示例实验中所示的电机。