This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:MotorControl SDK 5.04 中缺少 TIDM-02007 双轴电机控制示例

Guru**** 2931790 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE, SFRA, TIDM-02007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556698/launchxl-f280049c-missing-tidm-02007-dual-axis-motor-control-example-in-motorcontrol-sdk-5-04

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARESFRATIDM-02007

工具/软件:

您好:

我正在使用 LAUNCHXL-F280049C 并安装 C2000Ware MotorControl SDK v5.04.00.00
根据文档、 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用 FCL 和 SFRA 的双轴电机驱动器 应包含在 SDK 中的“Solutions"下“下

但是、在我的安装中找不到该tidm_02007_dual_axis_motor_drive工程(既不在本地 SDK 文件夹中、也不在 CCS 内的 Resource Explorer 中,其中仅显示开发套件,文档,库和资源,但没有解决方案)

请您澄清一下:

  • TIDM-02007 是否仍属于 MotorControl SDK、如果是、请使用哪个版本?

  • 在哪里可以下载用于 F28004x (F280049C) 双轴电机控制的 CCS 工程文件?

  • 我应该是通过 Resource Explorer(在线)进行导入、还是 TI 网站上提供了直接 ZIP 包?

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工程的名称与您预期的名称不同。 根据相关文档、请参阅 MCSDK 中的以下工程:

    • {MCSDK 安装目录}\solutions\boostxl_3phganinv

    为便于访问、我个人建议下载完整的 MCSDK、但如果这种方法不可行、您应该能够顺利使用 Resource Explorer。

    此致、
    Jason Osborn