This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:对 LAUNCHXL-F28P55X 的 J102 进行 ping 时的 3.3V 注意事项

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556147/tms320f28p550sj-3-3v-considerations-when-binging-out-j102-of-launchxl-f28p55x

器件型号:TMS320F28P550SJ


工具/软件:

嗨、champs

我向我们的客户询问这个问题。  
用户希望将用于 F28P550x LaunchPad XDS110 的 J102 连接器连接到目标板。  
除了 TMS/TCK/TDO/TDI/GND 外、如果在以下情况中需要 3.3V、用户会感到困惑。
如果用户已经从目标板提供 3.3V 电压、是否仍需要从 J102 将 3.3V 电压连接到目标板?

2.如果为 1。 不是。 如果用户已经从 J102 将 3.3V 连接到具有 3.3V 电源的目标板的 3.3V、该怎么办?
3.如果用户隔离 3.3V/5V JP1、是否需要从目标板连接 3.3V 电源来为 XDS110 供电?

也就是说、XDS110 的 3.3V 电压来自目标板、而不是来自 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请再给我一天时间来看看这个问题,抱歉耽误了时间。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    [quote userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556147/tms320f28p550sj-3-3v-considerations-when-binging-out-j102-of-launchxl-f28p55x 如果用户已经从目标板提供 3.3V 电压、是否仍需要将 3.3V 电压从 J102 连接到目标板?

    除非隔离 USB 传输的电源、否则不需要进行该过程。

    [quote userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556147/tms320f28p550sj-3-3v-considerations-when-binging-out-j102-of-launchxl-f28p55x 如果为 1。 不是。 如果用户已经将 3.3V 电压从 J102 连接到具有 3.3V 电源的目标板的 3.3V 电压、该怎么办?[/报价]

    这种情况下、3.3V 电源轨会发生争用、 它的功能应该可以正常、但可能存在意外的 XDS 行为。  

    [quote userid=“4952" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556147/tms320f28p550sj-3-3v-considerations-when-binging-out-j102-of-launchxl-f28p55x 如果用户隔离 3.3V/5V JP1、则是否需要从目标板连接 3.3V 电源来为 XDS110 供电?[/报价]

    是的。 如果希望隔离 USB、则必须断开 JP1/J101、然后通过 J102 (+3V3_XDS110) 从目标板的 3V3 为板载 XDS 电源平面供电。 USB 将 位于冷侧、XDS 将保留在热侧(与 MCU 同一侧)、除非目标板还隔离 JTAG 信号。

    此致、

    马特