This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:TI-CGT-C2000_22.6.1A23259 编译器

Guru**** 2931790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557377/tms320f28p550sg-ti-cgt-c2000_22-6-1a23259-compiler

器件型号:TMS320F28P550SG


工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

使用 ti-cgt-c2000_22.6.1A23259 作为编译器。  

编译器是否 来自 CLANG 编译器? 与现有的 TMS320C28x 编译器 v22.6.0.LTS 有什么区别?  

是否有  ti-CGT-C2000_22.6.1A23259 的特定编译器手册? 或者、用户 也可以参考《适用于 C28x 编译器的 spru514z 用户指南》?

感谢您的输入。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编译器是否 来自 CLANG 编译器?

    与现有 TMS320C28x 编译器 v22.6.0.LTS 有何区别?

    这是一个 α 释放。  此类版本不可供公众下载。  很可能现场人员从仅限 TI 的内部网站获得了此版本、然后将其发送给客户。   

    最好的做法是更新到最新的公开版本 22.6.2.LTS。  此版本以及相关文档可在 C2000 编译器主页上找到

    谢谢。此致、

    -乔治