Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJThread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的 Uniflash 专家:
我将为客户做 Uniflash CLI 演示。
从相关问题中、我看到使用设置文件时存在一些问题、因此 Vincent 将所有配置都放入参数中。 在最新的 9.4.0 Uniflash 中是否仍然如此?
如果是、如何为锁定的器件编程新密码? 这需要不同的密码来锁定和解锁、并且参数仅接受一组密码作为输入。
如果最新的 Uniflash 已经支持 使用设置文件来解锁和锁定器件、您能给出一个实现上述目标的示例吗?
此致、
挂起。