This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:实际上、我正在通过 Uniflash 工具实现刷写代码自动化。 我需要自动执行刷写二进制文件所执行的每个步骤。 所以,我不知道是否有任何 API 或自动化存在?? 好的

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556445/tms320f28388d-actually-i-am-working-on-implementation-of-automation-of-flashing-code-through-uniflash-tool-i-need-to-automate-each-step-we-are-following-to-flash-the-binaries-so-i-am-unaware-about-it-if-there-is-any-api-or-au

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

实际上、我正在努力通过 Uniflash 工具实现刷写代码自动化。 我需要自动执行刷写二进制文件所执行的每个步骤。 那么、我不知道是否存在 API 或自动化?? 如果存在任何现有的 API、或者我们可以通过什么方法来实现这些目的、您能否为我提供相关信息?

还有一个疑问,如果这是可行的,如何做到这一点?? 如果无法解决、请使用您的输入回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    在这种情况下、您是否可以使用 UniFlash 命令行工具界面? 用户可以做的一件事是通过 UniFlash 生成独立的命令行包、然后修改 .bat  脚本文件、以自动执行刷写二进制文件所需的每个步骤。  

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我提供有关如何通过 UniFlash 生成独立命令行包、以及如何修改.bat 脚本文件以自动执行这些步骤的详细信息?

    此致、

    Rushikesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    上面的链接中提供了有关生成独立命令包的信息。

    若要修改 .bat 脚本、这取决于您需要执行哪些编程步骤。 您是希望仅按顺序加载程序到器件、还是希望在自动化中执行一些其他操作(例如校验和)?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    下面是我想要自动化的步骤。

    1.在 Uniflash 工具上选择器件

    2.选择 USB 调试探针

    3.然后上传 ccxml 文件

    4.然后上传二进制文件

     

    这就是我所需要的自动化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“667880" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556445/tms320f28388d-actually-i-am-working-on-implementation-of-automation-of-flashing-code-through-uniflash-tool-i-need-to-automate-each-step-we-are-following-to-flash-the-binaries-so-i-am-unaware-about-it-if-there-is-any-api-or-au/5991992

    1.在 Uniflash 工具上选择器件

    2.选择 USB 调试探针

    [/报价]

    您无法自动执行这些步骤。 但客户通常不必这样做。 您只需提前创建 ccxml。 然后、您可以执行步骤 3 和 4:

    [报价 userid=“667880" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556445/tms320f28388d-actually-i-am-working-on-implementation-of-automation-of-flashing-code-through-uniflash-tool-i-need-to-automate-each-step-we-are-following-to-flash-the-binaries-so-i-am-unaware-about-it-if-there-is-any-api-or-au/5991992

    3.然后上传 ccxml 文件

    4.然后上传二进制文件

    [/报价]

    从 CLI 使用 dslite。

    请参阅以下文档中名为“命令行界面“的部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/latest_qsguide.html

    谢谢

    Ki