This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:CCS20.2.0 问题。 如何在编辑器中显示汇编器标签。 请紧急提供帮助。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544478/tms320f28p650sk-ccs20-2-0-question-how-to-display-assembler-labels-in-the-editor-please-help-urgent

器件型号:TMS320F28P650SK


工具/软件:

嗨、大家好。 是否有办法在 CCS 20.2.0 的窗口中显示汇编器标签?  

在 CCS 12.8.1 中、为了在我的 asm.s 程序中查看汇编标签、我点击 Project Explorer 中我的 asm.s 文件旁边的箭头、箭头向下旋转、然后列出我的标签。 (哦,我使用的是 iMac OS X 10.15.7 ).

然后、我只需双击一个标签、编辑器就会跳到我的 ASM 代码中的标签。  

我已经厌倦了向上滚动,然后再向下滚动,以找到我的子例程。 请不要告诉我进入“Disassembly"窗口“窗口、在那里查看我的标签、这仅在调试 ASM 程序时才有效。

在编写 ASM 代码时、我需要在编辑器中查看标签。

此外、因为我的程序大小为 601k(目前)CCS12.8-1 不会写入完整闪存、因为存在错误。 我被告知使用 CCS 20.2.0、因为这个错误已经修复、并且运行良好。

请让我知道如何做到这一点,因为这是我绝对疯狂.

感谢、希望能尽快收到您的回复。

PeterSlight smileć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    让我联系您并让 CCS 专家来帮助您完成这项工作。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    在 CCS 20 中、Outline(轮廓)视图可能是您可以获得的最接近类似功能的视图。 但是、该视图将仅应用于编辑器中已处于活动状态的源文件。 另一个限制是它似乎不针对汇编文件显示任何内容(而 CCS 12 中的大纲视图显示的是)。 也许可以安装一些扩展来支持这一点。 我试过几次,但到目前为止没有运气。  

    我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12761

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ki、非常感谢您这么做、我非常感谢您。 我希望他们能快点做些事情。  谢谢Champagne glassSlight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好淇,你有什么关于我问的东西。 我没有了解任何内容或收到 CCS20.2.0 的更新。 它是如此令人沮丧,必须滚动到我的 ASM 代码的底部,然后始终滚动到顶部。 您能告诉我、他们是否还在从事这方面的工作吗?

    谢谢你 Ki,希望很快听到你的消息。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、CCS 申请的积压量很高、因此工程部门没有具体的时间来解决这一问题。