This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关双核 TMS320F28388D DFU 实施的问题

Guru**** 2909550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555864/tms320f28388d-questions-regarding-dfu-implementation-for-dual-core-tms320f28388d

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

你(们)好

我目前正在使用 TMS320F28388D 器件、该器件采用双核架构 (CPU1 和 CPU2)。
在开发过程中、我会探索 USB DFU(器件固件升级)的使用
并有一些关于其实施的问题:
(1) DFU 的映像生成
:当同时针对 CPU1 和 CPU2 时、建议使用什么方法来生成兼容 DFU 的映像?
(2) 双核的输出文件
:由于设备有两个内核,我应该为每个内核生成单独的输出文件,还是有办法将它们合并为一个 DFU 映像?
(3) 双核器件的 DFU 过程
:您能否提供有关使用 F28388D 等双核器件时 DFU 过程的详细说明?
具体来说、应该如何在两个内核之间加载和管理固件?

提前感谢您的支持和指导。

此致、

sjkim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJKIM:

    对延迟的回复表示歉意、它被错误地分配给了我、现在我被分配给了一个正确的人。 希望您很快会收到更新。

    --
    此致、
    Jagadish。