This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1-upper 计算机软件

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557679/tms320f28p650dk-flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1-upper-computer-software

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好、专家。 关于这一过程、如何从 DSP 项目中自行生成正式的上层机器软件? 具体来说,如何生成官方上层机器软件的十六进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “上层“机器是什么意思? 是否要从机器本身下载映像? 如果是、这可以在 CCS 中使用 Memory Browser 选项卡中的 Export Memory 功能来完成。

    此闪存内核工程的十六进制文件可以按照 C2000 微控制器的串行闪存编程 应用手册中列出的步骤生成。

    谢谢。此致、

    Charles