This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何将常量默认设置为 32 位

Guru**** 2766965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556716/tms320f28p650dk-how-to-make-the-constant-default-to-32-bits

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

我在所使用的库中发现了大量类似的定义、如【#define xx (0x4120 << 8)】。 程序无法正常运行。 我发现的最后一个问题是编译器将宏视为 16 位。 对程序进行以下更改后、其正常运行【#define xx (0x4120UL << 8)】。

但是、该库使用了大量此类定义。 更改库文件非常困难。 您能否请解释一下如何让编译器将此常量视为 32 位值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      常量或表达式的类型(char、int、long 等)由 C 和 C++标准决定。  遗憾的是、您没有机制可以更改 编译器确定此类类型的方式。

    谢谢。此致、

    -乔治