This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556819/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X


工具/软件:

是否可以在执行期间在 CNTR = ZERO 或 PRD(而不是 f28p65x Launchpad 中即时)同步更改所有 ePWM 的 AQ 设置?

我很熟悉 AQCTLA 寄存器、但我看到了另一个针对不同微控制器的主题、这种情况不推荐使用。 我很好奇、对于 f28p65x LaunchPad 来说、这是否可行?

提前感谢您  

Lohith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前所述、可以在所需的 TBCTR 事件(例如 ZERO 或 PRD)下对 AQCTLA 寄存器进行影子加载。

    请参阅 TRM 影子加载部分、以便更好地理解这一点。

    谢谢