This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CPU1 和 CPU2 之间的外设访问

Guru**** 2932960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557817/tms320f28p650dk-peripheral-access-between-cpu1-and-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

1.

用户想知道外设是否已分配给 CPU2、CPU1 是否仍可以读取?

例如、当 CPU1 将 EPWMx 等外设分配给 CPU2 时、CPU2 可以访问(读取和写入)此 EPWMx 的所有寄存器。

同时、CPU1 仍然可以读取(不写入)这个 EPWMx 寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    客户对外围设备所有权的理解是正确的。 CPU 拥有的外设具有完全读取/写入访问权限。  另一个 CPU 只能对外设进行读取访问。

    此致、

    Joseph