Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28P65X主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在熟悉 C2000 器件的 CLB 工具(使用 LAUNCHXL-F28P65X)。
我遵循了 CLB 工具用户指南 (spruir8b)、遇到了以下问题。
我使用 C++14 标准编译了 SystemC。 并且逐步遵循了用户指南、如所示 第 3.5.3 节–运行模拟 、第 4 步、我运行./clb_simulation.sh并得到以下错误:
我发现它需要 C++17 标准、因此我使用 C++17 重新编译并重新安装 SystemC。
然而,当我./clb_simulation.sh再次运行时,我得到了更多的错误:
因此、现在它需要使用 C++14 标准进行编译的 SystemC。
请帮助我找到此错误的解决方法。
谢谢