工具/软件:
我将文件“dacOut.c"和“和“dacOut_user.c"导“导入到工程资源管理器中、希望后者包含前者。
出现您在图片中看到的错误。
我已经尝试在工程属性的 include 选项中包含“dacOut.c"的“的路径、但我不能解决问题。

在我构建工程时的控制台终端中、错误是:


我在网上寻找解决方案,但还没有弄清楚如何解决它
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我将文件“dacOut.c"和“和“dacOut_user.c"导“导入到工程资源管理器中、希望后者包含前者。
出现您在图片中看到的错误。
我已经尝试在工程属性的 include 选项中包含“dacOut.c"的“的路径、但我不能解决问题。

在我构建工程时的控制台终端中、错误是:


我在网上寻找解决方案,但还没有弄清楚如何解决它
错误仍然存在。
这里附上了 e2e.ti.com/.../7242.dual_5F00_axis_5F00_servo_5F00_drive_5F00_fcl_5F00_qep_5F00_f28p55x.rarthe 的整个工程
您好:
我相信我找到了这个问题。 项目的“Includes"文件夹“文件夹中有一些过时且未解析的包含路径。 F28P55x_FLASH 构建配置中不存在这些错误、因此我能够避免#1965 编译错误。

该工程是否使用旧版本的 CCS 创建、然后导入到 v12 中?
您可以尝试直接编辑工程根文件夹中的.cproject 文件。 我们通常 建议谨慎修改这些 Eclipse 工程文件、因此我建议先备份您的现有.cproject、以防您需要恢复到该副本。 然后在文件中搜索“--include_path"。“。 在此下方应该包含一个包含路径的列表 标签。 删除所需文件并保存文件。 确保您针对相关的编译配置对其进行修改、因为根据工程的编译配置数量、可能有多个集。
此致、
马特
我尚未对该文件使用较旧的 CCS 版本。
稍等、我在这里没有看到这些包含路径:

但是,在.cproject 中 ,我搜索了--include_path 并发现了 三个对应项:



在这 3 个匹配项中、我应该“删除我想要的匹配项“?
我再次附加的文件,只是以防一些事情已经改变,因为旧的一个我发送给你...我不想包括或删除任何路径做进一步的测试. 从现在开始、在我们解决问题之前、我不会再谈这个问题。
谢谢您的支持。
e2e.ti.com/.../1207.dual_5F00_axis_5F00_servo_5F00_drive_5F00_fcl_5F00_qep_5F00_f28p55x.rar