This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F28377D 运行问题

Guru**** 2580115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553336/tms320f28377d-f28377d-run-issue

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

尊敬的专家:

当 28377D 双核运行时、如果 CPU1 上的代码异常运行并触发看门狗复位、CPU2 也将复位。 但是、此时很容易出现程序启动故障和冻结。 仿真器在线运行并在 CPU1 中检测到异常后、CPU2 也会复位。 CPU2 无法运行后、在 CPU1 再次异常运行并触发复位后、它将卡在初始化函数“IPCBootCPU2(C1C2 ROM 引导模式从闪存引导)“中。 最终、CPU1 和 CPU2 都无法成功引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Herbert、

    您是否知道您的问题是否易于重现? 这是否更像是一个软件触发看门狗复位而无法正确启动的问题? 当您说模拟器在线运行并检测到异常时、这是连接到设备的外部控制器吗? 仿真器是否发出看门狗复位?

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ozino

    我们是通过代码模拟触发看门狗复位的软件逻辑的。 在将外部控制板连接到仿真器的情况下运行时、我们发现如果 CPU2 无法运行、则会导致 CPU1 卡在初始化过程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    感谢您的耐心。 您能否查看此论坛帖子、看看所提到的解决方案是否适合您。

    e2e.ti.com/.../tms320f28379d-how-to-auto-start-cpu2-application

    此致、

    Ozino