This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何让 CCS 识别 SysConfig 工具安装

Guru**** 2932790 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557466/tms320f28379d-how-to-get-ccs-to-recognize-sysconfig-tool-installation

部件号:TMS320F28379D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用 CCS 10.4.0。  我使用的工程是使用 SysConfig 1.18.0 构建的。  我刚刚将该版本安装到与其他版本 SysConfig 工具相同的文件夹中。  但 CCS 看不到这一点。  我查看了“Project Properties“->"General"对话“对话框“框、但看不到为特定的 SysConfig 工具配置 CCS 的方法。  我还查看了“Build->sysconfig"下“下的内容、但 在那里也看不到任何内容?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您可以通过访问 Project Properties > General > Products 来更改 SysConfig 版本

    您应该会在此处看到 SysConfig、然后可以手动更改所使用的 SysConfig 版本。 如果您看不到所需的版本、则可以通过点击版本更改菜单中带下划线的首选项字、然后点击产品发现页面中的 Refresh 来强制 CCS 发现新产品

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “产品“选项卡...  明白。  它现在正在使用它。

    谢谢 Peter。

    教育