This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:如何滤除 LaunchPad 中的共模噪声?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556576/launchxl-f280039c-how-to-filter-common-mode-noise-in-the-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F280039C


工具/软件:

大家好:

我发现 LaunchPad 板上有 1kHz 共模噪声。

是否有办法降低噪声?

此致、

蔡怡勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsaun:

    您测量的是什么信号?

    如何为电路板供电?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Perter、

    我测量了 LaunchPad 上的 5V、3.3V 和接地端。

    它由计算机的 USB 端口供电。

    此致、

    蔡怡勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsaun:

    这可能是由 USB 端口产生的噪声导致的。 计算机/笔记本电脑是否也连接到电源插座? 如果是、请确保您已正确接地。

    另一项测试可以使用直流电源从外部为 LaunchPad 供电并观察电源平面上的任何噪声

    此致、

    彼得