This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:[F2800137 + SDS100i]错误–2131:在为六相电机控制上传代码期间无法访问器件寄存器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544391/tms320f2800137-f2800137-sds100i-error--2131-unable-to-access-device-register-during-code-upload-for-six-phase-motor-control

器件型号:TMS320F2800137


工具/软件:

您好:

我使用的是 TMS320F2800137 MCU、用于一个六相电机控制工程。 我使用 Code Composer Studio (CCS) 和 SDS100i 仿真器进行编程和调试。

当我尝试上传代码时、收到以下错误消息:

cePick_C_0:连接到目标时出错:

(错误–2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。   

重置器件、然后重试此操作。   

如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。   

  1. (仿真包 20.0.0.3178)

您能帮助我进行故障排除吗?

我是否应该检查针对 2800137 的任何内容(例如引导模式引脚)?

该器件的 SDS100i 仿真器有任何已知问题?

我需要更新仿真驱动程序还是使用特定版本的 CCS?

任何建议或检查清单都将非常感谢。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以尝试将器件置于等待引导状态并 在 CCS 中验证  目标配置的 Test Connection 是否通过?

    另外、在 CCS 中、在目标配置的“Advanced"选项“选项卡中、有一些设置 可让您更改仿真器将使用的 JTAG 链接的频率。 这应在一定程度上提高链路的稳健性。 如果您尝试使用此实验(也许可以尝试 TCLK = 500kHz)、让我知道它是否有所改进。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    感谢您的建议。

    我已按照建议将器件置于等待引导模式、并尝试通过 CCS 进行连接。 不幸的是 测试连接仍然失败

    我还尝试调整 JTAG TCLK 频率设置为 500kHz  选项卡中的其他较低设置下进行编程、但问题仍然存在。

    作为参考、我附上了我们使用的 JTAG 调试电路。 如果可能、请仔细查看、并告诉我是否需要进行任何修改?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您尝试执行这些调试步骤。 在查看您的原理图后、我建议您尝试以下方法:

    1. JTAG 调试探针头的 PD(电源检测)引脚应连接到电路板 3.3V 电源。
    2. 您能否对 XRSn 信号进行示波? 有关 XRSn 引脚、请参阅数据表中的建议。

    另外、请回顾 数据表 (6.11.7) 中 关于 JTAG 引脚连接的 JTAG 一章。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    因为距离上次答复已经有一个月了、所以我假设问题已解决并关闭主题。

    此致、

    马特