This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ePWM X-BAR 多路复用器

Guru**** 2931700 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549683/tms320f280039c-epwm-x-bar-mux

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

尊敬的 Champs:

在 TRM 中、它显示 EPWM XBAR MUX17 连接到以下 4 个信号

但在 SysConfig 中、它只能选择 3 个没有 CLBINPUTXBAR7 的信号

在 xbar.h 中、也没有 MUX17 CLBINPUTXBAR7 定义

您可以帮助检查一下吗? 为什么要 移动 CLBINPUTXBAR7?

谢谢!

最好的蔬菜

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    感谢您就这个问题提出意见。 我正在审核信息。 SysConfig 下拉选项和 xbar.h 文件似乎缺少 CLBINPUTXBAR7 选项、但我将在内部与团队核实、以确定此处是否不包含该选项。 感谢您的耐心。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fleenor

    是否有任何更新? 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Julia、

    这似乎是 xbar.h 文件的问题。 这家酒店的老板是 OOO、直到下周。

    同时、您可以在 xbar.h 文件中添加 472 之后的以下行。

    XAR_EPWM_MUX17_CLBINPUTXBAR7       = 0x2202、

    这不会在 SysConfig 中填充该填充、但允许您将其与关联的 API 配合使用。

    请允许所有者返回并提供其他反馈和解决时间表。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、

    我确认这是 SysConfig 和 Driverlib 中的问题需要解决。 我已经向我们的软件团队提交了申请单、以便在即将推出的 C2000Ware 版本中更正此问题。

    谢谢您、

    Luke