This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:F28P55 上的安全示例工程

Guru**** 2931610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547978/tms320f28p550sj-security-example-project-on-f28p55

器件型号:TMS320F28P550SJ


工具/软件:

我看到 F28P65 在 SDK 中有“boot_ex1_cpu1_secure_flash_cpu1"示“示例工程以显示安全启动功能、但 F28P55 看起来尚未在 SDK 中包含类似的安全启动示例、我是否可以再次确认我们如何获得 F28P55 示例以进行客户评估?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们可以分享这个例子的初始版本。 同时、您肯定可以使用 F28P65x 示例作为参考来手动重新创建 F28P55x 版本、因为它们具有相同的安全引导 API 调用。 您只需删除与 CPU2 相关的任何内容即可。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    是否仍需要 F28P55x 的安全启动示例?

    谢谢您、

    Luke