This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CAN CLB 输出在内部连接到 EPWM5-8

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557101/tms320f280039c-can-clb-output-be-connected-to-epwm5-8-internally

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

来自 TRM、  

表 32-4. CLB 输出信号多路复用器表

这看起来 CLB 输出只能连接到 EPWM1-4。

但有 EPWM5-8。

?CLB 输出可在内部 μ A 连接到 ePWM 5-8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、但可以将 CLB 输出路由到 EPWM5-8 输出原本会使用的 GPIO。 您可以使用 CLB 输出 XBAR 或输出 XBAR 将 CLB 输出连接到 GPIO。

    --卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    如果它们使用 CLB 输出 XBAR 或输出 XBAR、这总是会使它们花费一个 GPIO。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不一定、因为 CLB 使用的 GPIO 最初会由 ePWM 使用。 在这种情况下、不再需要为 ePWM 分配 GPIO、因此不会使用额外的 GPIO。