This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:需要一款通过此 MCU IEC 61508-1:2010 认证并符合 SIL-3 等级的产品。

Guru**** 2931540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553565/tms320f280039c-q1-need-a-product-desgned-with-this-mcu-iec-61508-1-2010-certified-with-a-sil-3-rating

器件型号:TMS320F280039C-Q1


工具/软件:

需要 TI 帮助获取与此 MCU (TMS320F280039C-Q1) 设计的产品、以获得 SIL-3 等级的 IEC 61508-1:2010 认证、TI 需要哪些设计支持/资源来实现此目的? TI 有人能联系我来为这件事提供帮助吗?  要达到 SIL-3 等级、在设计过程中需要遵循哪些指导原则? 该 MPU 最高符合 SIL-3 的功能安全标准。