This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D:Enet_lwip won't work

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558105/tms320f28388d-tms320f28388d-enet_lwip-won-t-work

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

我无法 ping 192.168.0.4 或运行 Web UI。 我刚刚按原样编译 enet_lwip、并将计算机的 IP 地址配置为 192.168.0.11。

请提出问题...我还尝试了在 enet_lwip.c 中更改 MAC 地址、但没有幸运。

//设置用户/公司特定的 MAC 八位位组
//(对于此代码,我们使用 A8-63-F2-00-00-80)
// 0x00 MACOCT3 MACOCT2 MACOCT1
ulUser0 = 0x00F263A8;

// 0x00 MACOCT6 MACOCT5 MACOCT4
ulUser1 = 0x00800000;
// ulUser1 = 0xB23800;

我能够在 EK-TM4C129XL 中运行演示、但 TMS320F28388D 使我失望。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终实现了这一目标。 必须使用 Ethernet_c28x_config 程序配置 CPU1、然后可以将 enet_lwip 加载到 M4 中。 CPU1 应首先启动。 我不知道为什么 TI 没有提供合适的目标配置文件示例来简化此工作流程。