This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:GS0-GS3 RAM 内存密码保护

Guru**** 2931290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556288/tms320f280049c-gs0-gs3-ram-memory-protection-by-password

器件型号:TMS320F280049C


工具/软件:

您好、  

我想知道如何使用密码保护 GS0-GS3 RAM 内存?

我可以看到、Z1/2_GRABRAMR 可设置为将 LS0-LS7 存储器与 Zone1 或 Zone2 关联以实现保护。

我还看到寄存器的上部被保留、如 SPRUI33H RTM 文档中的 3.15.12.14.Z1_GRABRAM 所示。

我看不到 GS0-GS3 以相同的方式受到保护。 它们是否有可能被保留位覆盖或以其他方式覆盖?

此致。

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、F28 器件上的 DCSM 无法确保全局 GSx RAM 安全。

    谢谢您、

    Luke