This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:帮助:擦除闪存中的扇区

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558519/tms320f28p550sg-help-erasing-a-sector-from-flash

器件型号:TMS320F28P550SG
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我尝试从闪存中擦除数据、但似乎 EraseCalibrationSector () 无法正常工作。 您能帮帮吗?  

谢谢您、

Mohamed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    必须 在使用 Fapi_setupBankSectorEnable () 执行擦除扇区命令之前配置写入或擦除保护寄存器;

    您可以在我们的 闪存 API 用户指南 或 C2000ware 闪存 API 示例代码中找到有关该 API 的详细信息。

    此致、

    Rajeshwary