工具/软件:
问题:有两个 DSP 项目:项目 A (APP) 和项目 B (BOOT)。 这两个工程都具有用于操作外部闪存芯片的 SPI 协议。 所有通信代码都相同、但 CMD 文件不同、运行工程的电路板也相同。 项目 A 可以在外部闪存芯片上执行读取和写入操作;项目 B 无法在外部闪存芯片上执行读取和写入操作。 通过使用逻辑分析仪分析 SPI MOSI、MISO 和 CLK 波形、可以发现这两个工程的 MOSI 和 CLK 波形相同。 A 项目的信号线 MISO 有数据;B 项目的信号线 MISO 也有数据。 请分析错误的原因。
自分析:我认为问题在于配置的非代码逻辑方面、如链接脚本(CMD 文件)、内存映射、寄存器初始化、GPIO 配置或中断配置、 Etc.Engineering B 是我配置的固件升级代码。 我自己修改了 CMD 文件。
项目 A (APP) 现象:

阵列缓冲器用于写入外部闪存芯片阵列。 数组 BufferA 读取外部闪存芯片阵列。 从图中可以看出、Buffer = BufferA;在逻辑分析仪中、MOSI、MISO 和 CLK 有数据。
项目 B (BOOT) 现象:

数组缓冲 B 用于写入外部闪存芯片阵列。 数组 BufferA 读取外部闪存芯片阵列。 从图中可以看出、BufferB 不等于 BufferA。 在逻辑分析仪中、MOSI.CLK 有数据、MISO 没有数据。
工程 B(引导)CMD 文件
移动数据
{
begin : origin = 0x080000, length = 0x000002 //根据需要更新 codestart 位置
BOOT_RSVD:origin = 0x000002、length = 0x0001AF /* M0 的一部分、引导 ROM 将对堆栈使用该值*/
RAMM0:原点= 0x0001b1、长度= 0x00024F
RAMM1:原点= 0x000400、长度= 0x000400
RAMD0:原点= 0x00C000、长度= 0x002000
RAMD1:origin = 0x00E000、length = 0x002000
RAMD2:origin = 0x01A000、length = 0x002000 //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 配置为 CPU2 时、使用地址 0x8000。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
RAMD3:origin = 0x01C000、length = 0x002000 //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 当配置为 CPU2 时、使用地址 0xA000。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
RAMD4:origin = 0x01E000、length = 0x002000 //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 当配置为 CPU2 时、使用地址 0xC000。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
RAMD5:origin = 0x020000、length = 0x002000 //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 配置为 CPU2 时、使用地址 0xE000。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
RAMLS0:origin = 0x008000、length = 0x000800
RAMLS1:原点= 0x008800、长度= 0x000800
RAMLS2:原点= 0x009000、长度= 0x000800
RAMLS3:原点= 0x009800、长度= 0x000800
RAMLS4:原点= 0x00A000、长度= 0x000800
RAMLS5:原点= 0x00A800、长度= 0x000800
RAMLS6:原点= 0x00B000、长度= 0x000800
RAMLS7:原点= 0x00B800、长度= 0x000800
RAMLS8:origin = 0x022000、length = 0x002000 //配置为 CLA 程序时使用地址 0x4000
RAMLS9:origin = 0x024000、length = 0x002000 //配置为 CLA 程序时使用地址 0x6000
// RAMLS8_CLA:origin = 0x004000、length = 0x002000 //仅在配置为 CLA 程序存储器时使用
// RAMLS9_CLA:origin = 0x006000、length = 0x002000 //仅在配置为 CLA 程序存储器时使用
RAMGS0:原点= 0x010000、长度= 0x002000
RAMGS1:原点= 0x012000、长度= 0x002000
RAMGS2:原点= 0x014000、长度= 0x002000
RAMGS3:原点= 0x016000、长度= 0x002000
RAMGS4:原点= 0x018000、长度= 0x002000
/*闪存组(每个扇区 128 个)*/
FLASH_BANK0:origin = 0x080002、length = 0x1FFFE //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
FLASH_BANK1:origin = 0x0A0000、length = 0x20000 //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
Flash_Bank2:origin = 0x0C0000、length = 0x20000 //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
FLASH_BANK3:origin = 0x0E0002、length = 0x1FFFE //可映射到 CPU1 或 CPU2。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
FLASH_BANK4:origin = 0x100000、length = 0x20000 //可以映射到 CPU1 或 CPU2。 用户应根据内核选择进行注释/取消注释
CPU1TOCPU2RAM:原点= 0x03A000、长度= 0x000400
CPU2TOCPU1RAM:origin = 0x03B000、长度= 0x000400
CLATCPURAM:origin = 0x001480、length = 0x000080
CPUTOCLRAM:origin = 0x001500、length = 0x000080
CLATDMARAM:origin = 0x001680、length = 0x000080
DMATOCLRAM:原点= 0x001700、长度= 0x000080
CANA_MSG_RAM:origin = 0x049000、length = 0x000800
CANB_MSG_RAM:原点= 0x04B000、长度= 0x000800
Reset:origin = 0x3FFFC0、length = 0x000002
}
很重要
{
codestart:> begin
.text:>> FLASH_BANK0、ALIGN (8)
.cinit:> FLASH_BANK0、ALIGN (8)
.switch:> FLASH_BANK0、align(8)
.reset:> reset、type = DSECT /*未使用、*/
.stack :> RAMM1
#if defined (__TI_EABI__)
.bss :> RAMD5
.bss:output :> RAMLS3
.init_array:> RAMM0
.const:> FLASH_BANK0、ALIGN (8)
.data :> RAMLS8
.sysmem :> RAMLS4.
#else
.pinit :> RAMM0
.ebss:>> RAMLS5 | RAMLS6
.econst:> RAMLS5
.esysmem :> RAMLS5.
#endif
ramgs0:> RAMGS0、type=NOINIT
ramgs1:> RAMGS1、type=NOINIT
ramgs2:> RAMGS2、type=NOINIT
MSGRAM_CPU1_TO_CPU2 > CPU1TOCPU2RAM、type=NOINIT
MSGRAM_CPU2_TO_CPU1 > CPU2TOCPU1RAM、type=NOINIT
DataBufferSection :> RAMGS0、ALIGN(8)
#if defined (__TI_EABI__)
业务线经理
{
.TI.ramfunc:
{-l FAPI_F28P65x_EABI_v3.00.01.lib}
} LOAD = FLASH_BANK0、
RUN = RAMGS0、
LOAD_START (RamfuncsLoadStart)、
load_size (RamfuncsLoadSize)、
LOAD_END (RamfuncsLoadEnd)、
RUN_START (RamfuncsRunStart)、
RUN_SIZE (RamfuncsRunSize)、
RUN_END (RamfuncsRunEnd)、
对齐 (8)
#else
业务线经理
{
.TI.ramfunc:
{-l FAPI_F28P65x_EABI_v3.00.01.lib}
} LOAD = FLASH_BANK0、
RUN = RAMGS0、
LOAD_START (_RamfuncsLoadStart)、
load_size (_RamfuncsLoadSize)、
LOAD_END (_RamfuncsLoadEnd)、
RUN_START (_RamfuncsRunStart)、
RUN_SIZE (_RamfuncsRunSize)、
RUN_END (_RamfuncsRunEnd)、
对齐 (8)
#endif
}
/*
//==============================================================================
//文件结尾。
//==============================================================================
*/
CMD 文件(我自己配置了绿色字体的器件)是否有问题?