This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在哪里可以找到 TMS320F28388D 开发工具以及如何启动 TMDSCNCD28388D 评估板?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D, SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558450/tms320f28388d-where-can-we-find-the-tms320f28388d-developing-tools-and-how-to-bring-up-the-tmdscncd28388d-evaluation-board

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28388D、CC2538、 SysConfigC2000WARE

工具/软件:

您好支持团队:

我们正在基于  TMS320F28388D 芯片组开发多通道数据采集系统。 在这里、我对芯片组和开发工具有一些疑问。

-在我使用 AM273x 芯片组并专门为它安装了 CCS v12.7.0 之前。 要使用 TMS320F28388D 或  TMS320F2838x、我是否需要卸载当前的 CCS 并重新安装新版本的 CCS? 我是否可以保留当前的 CCS 以及为 TMS320F28388D 或 TMS320F2838x 更新或添加新元件? 如果可能、如何更新 CCS?

-我应该为 TMS320F28388D 或 TMS320F2838x 安装哪种 SDK? SDK 中是否有任何示例工程?

-在 TMS320F28388D 或 TMS320F2838x 上开发时,我应该安装哪些其他工具/软件?

-您能否提供一些有关打开 TMDSCNCD28388D 评估板的说明? 我们需要设置片上 4 通道 ADC、SPI、UART 和 SD 卡。

感谢您的帮助和支持。

期待您的答复。

此致、

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    -在我使用 AM273x 芯片组并专门安装了 CCS v12.7.0 之前。 要使用 TMS320F28388D 或  TMS320F2838x、我是否需要卸载当前的 CCS 并重新安装新版本的 CCS? 我是否可以保留当前的 CCS 以及为 TMS320F28388D 或 TMS320F2838x 更新或添加新元件? 如果可能、如何更新我的 CCS?

    在卸载任何内容之前、您  是否可以通过 C2000 Academy? 本视频将介绍如何开始使用 CCS 和其他入门项目。 您应该能够保持当前的 CCS 并进行更新以 添加 C2000 器件支持。 您可以对 C2000 而不是 CC2538 执行此 E2E 中描述的步骤。  

    附加 CCS12.8-1 是需要支持的最后一个 CCS 版本。 如果用户想要获得支持的最新 CCS、应安装版本 CCS20.2 或更高版本。  

    [报价 userid=“658964" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558450/tms320f28388d-where-can-we-find-the-tms320f28388d-developing-tools-and-how-to-bring-up-the-tmdscncd28388d-evaluation-board

    -我应该为 TMS320F28388D 或 TMS320F2838x 安装哪种 SDK? SDK 中是否有任何示例工程?

    [/报价]
    1. 查看 您是否安装 了 C2000WARE。 C2000 Academy 实验还将完成此步骤、您可以在“使用您的器件开始开发“->"第“第 1 部分 — 使用 CCS “下执行此步骤。  
      1. [报价 userid=“658964" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558450/tms320f28388d-where-can-we-find-the-tms320f28388d-developing-tools-and-how-to-bring-up-the-tmdscncd28388d-evaluation-board

        -在 TMS320F28388D 或 TMS320F2838x 上开发时,我应该安装哪些其他工具/软件?

        [/报价]
        1. https://www.ti.com/product/TMS320F28388D#software-development
        2. 请查看此处的软件开发选项卡以查看其他一些工具。 此外、SysConfig 中还提供了有关各种工具的应用手册、这些工具可帮助您进行开发。 主要是 C2000WARE SDK。
      2. [报价 userid=“658964" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558450/tms320f28388d-where-can-we-find-the-tms320f28388d-developing-tools-and-how-to-bring-up-the-tmdscncd28388d-evaluation-board

        -您能否提供一些有关打开 TMDSCNCD28388D 评估板的说明? 我们需要设置片上 4 通道 ADC、SPI、UART 和 SD 卡。

        [/报价]
        1. 有关启动 TMDSCNCD28388D 评估板的所有说明均位于 C2000WARE SDK 中
          1. 例如位置:
            1. C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,(我不知道为什么我不能直接回复你的消息。

    非常感谢您的答复和所有信息链接。 我将按照他们的指导来熟悉新的 C2000 芯片组。

    在这里、我仍然想知道将 C200 器件支持添加到当前 CCS 或重新安装新版本 CCS 的正确方法。

    您说过“CCS12.8-1 是需要支持的最后一个 CCS 版本“。 现在我的 Windows 笔记本电脑上有 CCS12.7.0、这是否意味着我必须重新安装晚于 CCS12.8.1 的新 CCS? 此外、我们  的其他项目需要 AM273x 的 CCS12.7.0。 我可以在同一台笔记本电脑的不同目录下安装两个版本的 CCS 吗?

    如果我仍然可以保留 CCS12.7.0、要添加 C2000 器件支持、请查看您提供的链接。 因此、我可以 再次运行 CCS 安装程序、添加对 C2000 器件系列的支持。 是这样吗? 或者、您能否提供 C2000 的更新站点、以便我执行以下操作:CCS -> Help -> Install New Software...

    感谢您的“安装设备支持“屏幕截图。 我尝试过,但我得到了如下消息. 点击“OK"后“后、CCS 就关闭了、但没有发生其他情况。 对此有何进一步说明?

    希望我能完成 CCS 更新或重新安装项目时得到您的帮助、这样我就可以继续执行其他任务。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin

    您说过“CCS12.8.1 是最后一个受支持的 CCS 版本“。 现在我的 Windows 笔记本电脑上有 CCS12.7.0、这是否意味着我必须重新安装晚于 CCS12.8.1 的新 CCS? 此外、我们  的其他项目需要 AM273x 的 CCS12.7.0。 我可以在同一台笔记本电脑的不同目录下安装两个版本的 CCS 吗?

    我认为您的设备应该在 CCS12.8.1 或 CCS12.7.0 中得到支持。 但如果您需要最新的 CCS、则可以安装 CCS20.2。  

    我之所以安装最新的 CCS、只是因为版本迭代过程中可能发生的所有错误修复。  

    您可以在同一台笔记本电脑上的不同目录下使用不同版本的 CCS。

    [报价 userid=“658964" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558450/tms320f28388d-where-can-we-find-the-tms320f28388d-developing-tools-and-how-to-bring-up-the-tmdscncd28388d-evaluation-board/5998527

    如果我仍然可以保留 CCS12.7.0、要添加 C2000 器件支持、请查看您提供的链接。 因此、我可以 再次运行 CCS 安装程序、添加对 C2000 器件系列的支持。 是这样吗? 或者、您能否提供 C2000 的更新站点、以便我执行以下操作:CCS -> Help -> Install New Software...

    [/报价]

    这也可以正常工作。 您也可以卸载当前的 CCS12.7、然后重新安装、并确保在再次安装时启用了 C2000 器件支持。

    [报价 userid=“658964" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558450/tms320f28388d-where-can-we-find-the-tms320f28388d-developing-tools-and-how-to-bring-up-the-tmdscncd28388d-evaluation-board/5998527

    感谢您的“安装设备支持“屏幕截图。 我尝试过,但我得到了如下消息. 点击“OK"后“后、CCS 就关闭了、但没有发生其他情况。 对此有何进一步说明?

    [/报价]

    对此深表歉意。 如果要使用此版本、最好只重新安装 CCS12.7。  

    此致、

    Ryan Ma