This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:用于 PMSM 和感应电机的电机驱动器开发套件、具有可编辑的示例代码

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV, C2000WARE, TIDA-010265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557095/tmdshvmtrinspin-motor-driver-development-kit-for-pmsm-and-induction-motors-with-editable-example-code

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、TIEVM-MTR-HVINV TIDA-010265

工具/软件:

大家好、我正在寻找一款能够驱动 PMSM 和感应电机的电机驱动器开发套件。 我希望使用一个套件、它附带即用型示例代码、允许我为自己的应用修改和试验代码。 您能推荐合适的开发套件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 首先、我会注意到您在该主题的标题中列出了一个相关的套件、尽管相对而言、这是一个较旧的套件。  该套件支持的最新 MCU 是 F28004x MCU。

    我个人建议您使用 C2000Ware 电机控制 SDK 中的通用电机控制实验支持的其中一种硬件套件、因为您指明将其用于修改和实验目的。

    • 请参阅 C2000Ware 电机控制 SDK“Solutions"文件夹“文件夹、获取最新和当前的完整参考设计以及评估套件列表、以及近期器件的可定制示例代码。  这些示例中的大多数在工程标题中实际上都包含 EVM 或参考设计的名称、但有一些例外、例如、TIDA-010265 固件还支持 TIEVM-MTR-HVINV 高压硬件。

    • 对于通用电机控制实验、 它支持其他几个套件、请参阅具体套件 UMCL 用户指南获取支持硬件的完整列表。
      • 具体看一下  第 3.1 节支持的 TI 电机评估套件
      • 当我个人测试新的 LV 电机时、我通常默认使用 DRV8323RS 或-RH 电路板、因为我知道它们运行良好、并且经常在实验室中手头有一个电路板。

    希望这能有所帮助!

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持和建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上支持的 InstaSPIN 电机参数识别例程是否也适用于 ACIM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    作为初步答案、我相信是这样。 但是、我需要做一些双重检查、然后返回给您验证这一点。

    此致、
    Jason Osborn