This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:使用 TIDM-02010_DMPFC 库在 V/F 模式下运行电机的可行性

Guru**** 2931430 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559205/tms320f280025-feasibility-of-running-motor-in-v-f-mode-using-tidm-02010_dmpfc-library

器件型号:TMS320F280025
主题:TIDM-02010 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在与合作 TIDM-02010_DMPFC 基于 C2000 MotorControl SDK 的定制电路板解决方案。 在实现高级控制之前、我们想知道是否可以操作所用的电机 开环 V/F(每赫兹伏特数)模式 正在使用此库。

您能否确认现有的 TIDM-02010_DMPFC 框架是否支持 V/F 模式? 如果不是直接支持、请指导我们如何调整库以实现 V/F 控制、这是继续使用无传感器 FOC 之前的第一步。

您的指导将帮助我们规划应用的控制策略。

此致、
Navneeth Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth、

    是的、没错。 TIDM-02010 固件具有 4 个构建级别、如文档中所述。 构建级别 2 明确设计为使用 V/F 控制运行、并完全实现。

    此致、
    Jason Osborn