This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:用于 ADCB 的内部 VREFLO、可实现高源阻抗

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559284/tms320f28p650dk-internal-vreflo-for-adcb-for-high-source-impedance

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户正在从 F28003x 迁移到 F28P65x。

过去、为了解决高源阻抗/存储器串扰问题、用户使用了所示的预采样 VREFLO 方法  

https://www.ti.com/lit/pdf/spracw9

问题 1:

在数据表中(SPRSP69D–2023 年 7 月–2025 年 8 月修订)、  

在 F28P65x 上、ADC B 不连接到任何内部 VREFLO。

对吗?

问题 2:如果 Q1 是、用户如何处理 ADC B 上通道的存储器串扰问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过交互式邮件链关闭它。  

    会在这里添加任何注释。  

    BR、

    Nilesh