This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:常驻引导加载程序和 FreeRTOS 应用程序

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559575/tms320f28p659dk-q1-resident-bootloader-and-freertos-application

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我已根据您的 DCAN 闪存内核示例开发了一个定制的驻留闪存内核。

在我将 FreeRTOS 添加到应用之前、此功能一直运行良好。

简而言之、当应用程序接收到复位时、它会成功复位、驻留引导加载程序开始运行。 之后、无论是否达到跳转到应用程序的超时、或者是否下载了新软件、在这两种情况下、应用程序都会在启动时卡住。

此行为仅在我将 FreeRTOS 添加到应用软件后出现。

我在调试会话中上传应用符号、软件似乎在这里学习:

如果我给电路板通电、软件启动正常。

有什么建议吗?

提前感谢您、
Luciano。