This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:子板类似于 BOOSTXL-BUCKCONV

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BUCKCONV, PMP23338, TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557903/boostxl-buckconv-daughterboard-similar-to-boostxl-buckconv

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件: PMP23338TIDM-1000

工具/软件:

您好的团队、

您是否有类似 BOOSTXL-BUCKCONV 的可用于研究数字电源的子板? LLC、相移全桥等

期待您的答复

此致、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我们有一些大功率参考设计 EVM、但并非所有器件都可订购。 您可能需要搜索它。

    顺便说一下、我不记得我们有任何基于 LLC 或 PSFB 的低功耗评估套件。

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    客户需要使用类似 BOOSTXL-BUCKCONV 的电路板 来评估数字电源的控制效果。 电路板的功率无关紧要。

    您能推荐一些可用于评估数字电源控制有效性的套件模型吗?

    此致、

    Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我知道可在 TI.com 上订购 EVM 的 PMP23338 和 TIDM-1000。

    此致、

    Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!