This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035-Q1:XDS110ISO-EVM 处于复位状态的问题

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550087/tms320f28035-q1-the-problem-of-using-xds110iso-evm-in-reset

器件型号:TMS320F28035-Q1
Thread 中讨论的其他器件:XDS110ISO-EVMTMS320F28035

工具/软件:

我将首次使用 XDS110ISO-EVM 在 CCS 12.8 版中调试 TMS320F28035 应用。 但是、由于调试器缺少 TRSTn 引脚、它会持续显示如下所示的错误。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图显示了目标 TRST 引脚被拉至 3.3V 时发生的错误、而下图显示了 TRST 引脚悬空时发生的错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    • 如果 nTRST 保持低电平、则 JTAG 状态机将始终处于测试逻辑复位状态。 JTAG 通信将不起作用。  
    • 如果 nTRST 保持高电平、则 JTAG 编程器能够使用 TCK/TMS 更改 JTAG 状态并且将能够正常通信。

    如果您无法从调试探针获得 nTRST、那么您应该能够在对器件进行编程时将 nTRST 拉至高电平。

    上图显示了当目标的 TRST 引脚被拉至 3.3V 时发生的错误

    您配置了什么引导模式?  当 nTRST 为高电平时、您是否能够在目标配置中通过测试连接?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于是一个月没有回复、我会假设问题已解决并关闭主题。

    此致、

    马特