This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:I'对有关电机故障检测的一些数据不太确定。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554062/tms320f28p550sj-i-m-not-quite-sure-about-some-of-the-data-about-motor-fault-detection

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

(__LW_AT__1)我在示例项目中找到了数据。 vibx、viby 和 vibz 分别代表什么?

(__LW_AT__2)我不完全了解这些预处理参数设置。 如果你能向我解释,我真的很感激。

祝你一切顺利、

Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    请在下面查看我的评论:

    (1) Vibx、Viby 和 Vibz 以 x、y、z 轴表示振动传感器的值。  

    (2) 预处理预设确定在训练模型之前将对数据应用什么预处理方法。 当您从下拉菜单中选择不同的项目时、您可能注意到其他参数也发生了相应的变化。 您也可以更改其他字段中的参数、在这种情况下、预处理方法会自动更改为“5. Custom_Motor 故障“。 有关支持的预处理方法和参数说明、请参阅用户指南。

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaxin:

    感谢您的答复! 我有一些问题,我想问你:

    (__LW_AT__1)红色框中的“10Hz"和“和“0Nm"代表“代表什么? 从频率方面来看、“10Hz"具体“具体意味着什么?

    (__LW_AT__2) 一维和二维卷积有何区别? 它们如何影响培训结果?

    本用户手册仅提到 1D 通道为 1、2D1 通道为 3。 但我们是否还没有将通道设置为 3? 区别是什么?

    谢谢、

    Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1)“Hz"和“和“Nm"为“为电机的运行状态。 “Hz"是“是电机的电频率

    用户手册仅提及 1D 信道为 1、2D1 信道为 3。 但我们是否还没有将通道设置为 3? 区别是什么?

    (2) 此字段确定如何组织预处理的功能并将其馈送到 AI 模型中。 是的、我们有 3 个数据轴、但您可以将它们扩展为 1 个 DIM 矢量 n、或将它们堆叠为 3 个 DIM 矢量。

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaxin:

    很高兴收到您的回复‌。 我有以下问题希望得到您的回答:

    (__LW_AT__1)我目前有 TMS320F28P55 开发板、但缺少振动传感器。 我已经训练和编译了电机故障检测示例模型。 现在、我想将模型加载到电路板上—如何实现?μ V 的精度

    (__LW_AT__2)模型是如何存储的?

    (__LW_AT__3 μ)在哪个存储器空间中存储?

    (__LW_AT__4)主 CPU 和 NPU 在运行过程中如何协作?“

    再次感谢您的患者回复。

    谢谢、

    Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    (1) 有关模型部署、请参阅 用户指南的第 4.3 章。 您是否下载了 c2000ware_motor_control_sdk? 我们提供的软件示例可帮助您了解整个流程并协助您进行设计。

    (2) 编译后的模型是工件文件夹中的“.a"文件“文件

    (3) 请检查示例工程中的.cmd 文件、了解模型的存储位置。

    (4) NPU 是一款独立的硬件加速器。 通过调用函数“tvmgen_default_run ()“调用模型操作,然后该模型将独立于 CPU 执行。 完成后、将设置一个标志来通知 CPU 完成情况。 您还可以 使用示例代码确认逻辑。

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaxin:

    当前我是否没有振动传感器来执行此步骤?

    谢谢、

    Xia

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、您不需要振动传感器复制此步骤。 示例工程的作用是在 main() 中计算一次测试向量、并在仿真的 4kHz 中断中传递实时预览的结果。

    谢谢、

    Jiaxin