This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:TMS320F2808 已锁定

Guru**** 2845630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558169/tms320f2808-the-tms320f2808-is-locked

器件型号:TMS320F2808
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的支持团队:

从闪存引导时、doc-station 上控制卡上的 TMS320F2808 MCU 被锁定。  
我认为这是因为我使用的是独立式 MCU 并连接了外部 5V 电源、所以出现了电源问题。
无论如何、密码在 CCS 的调试器中显示为零、因为现在密码已被保护。 我尝试擦除闪存、但它始终会显示 MCU 已锁定。  
另外、我尝试在 CCS 上读取器件存储器、但它为零。 但当我使用 Uniflash 编程器时、存储器映射无法读取一些密码部分。

1 — 您能告诉我如何读取目标器件,尤其是存储 CSM 密码的地址 0x003f7ff8 吗?
2-您能否告诉我我是否有 xdsv2 等调试器 JTAG、我是否能够不出错地擦除闪存内容?
3-您能告诉我可以采取哪些解决方案来再次解锁 MCU 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    1) 除非设备已解锁,否则无法读取密码,这是设备密码保护的一项功能。  

    2) 在使用 XDS100v2 等调试器 JTAG 时、如果器件已解锁、您应该能够擦除内容。

    3) 在设备被锁定之前,您是否有密码? 您还记得密码在锁定时是什么、它们是默认密码吗? 您是否尝试过 CCS GUI 中的“Unlock button“?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:
    是的、我尝试使用默认密码 0xFFFF 从 CCS 调试器解锁、但很遗憾、它提醒我 MCU 已锁定。
    另外、我尝试从 uniflash 编程器 GUI 解锁以及相同的错误。
    关于密码、我没有做任何事情 MCU 是新的、它是独立芯片、我将 JTAG 及其引脚连接到 5V 电源、MCU 的电源连接到了这个错误。
    GEL 文件是读取密码并存储在存储器 0xFFFF 中的默认配置。
    -----
    关于调试器、您能否告诉我价格最便宜的调试器、我可以购买该调试器来擦除闪存存储器、因为在搜索时没有称为“XDSVS"的“的调试器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    抱歉、XDSVS 错了、表示连接到扩展坞的 XDS100v2 调试探针。  

    我将请我们的一些专家获取有关此场景的反馈。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    您是否注意到闪存引导期间器件的 5V 电源导致了任何断电? 主阵列中的密码可能受到断电的影响。 您是否能够在另一个设备(如果可以,使用另一个电源)上测试此问题? 如果另一个设备正在运行、则可能需要更换该部件。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  
    首先、我使用 XDS100V1 调试探针“Docstation 附带的普通电缆“。 而不是 XDS100V2、因为它不同。

    其次,我试图更换锁定的 MCU 在良好的 docStation 和它的同样的问题。 因此、我想知道我是否购买了 XDS110 调试探针或 XDS110 USB DSP 仿真、我是否能够使用 Cgang GUI 软件擦除闪存的内容?
    ——
    因为现在我将 Cgang 软件与 XDS100V1 一起使用时、会出现通信错误、因为它只支持 JTAG 或 cjtag。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    您是否可以显示用于 XDS100v1 的 CGANG 软件的设置、是否打开或关闭 Target - powered by Programmer voltage = 3.3V 选项?

    选择调试探针很可能不会更改该器件的擦除过程。 您能否在 CGANG 软件中提供设置的图像、包括物理和设置? XDS100v2 调试探针正确连接到扩展坞?

    谢谢、

    Charles