This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:VREGENZ 引脚的内部电路是什么

Guru**** 2558530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553241/tms320f28023-what-is-the-internal-circuit-for-vregenz-pin

器件型号:TMS320F28023


工具/软件:

客户已将其产品大规模生产并可在终端市场上运行、并报告几种器件无法正常工作的情况。 经过调查、我们发现客户误认为 VREGENZ 引脚在硬件设计上没有任何连接时悬空、这可能会导致 VDD 有时无法正确上电。

客户将更新其硬件以将 VREGENZ 引脚连接到 VSS、同时客户希望获得 TI 的帮助建议 VREGENZ 内部电路、以便支持客户分析 VREGENZ 引脚如何监测为高电平并导致内部 VDD 下降、以便客户可以 进行风险评估 、并考虑处理终端市场中已运行的产品的方式、我们可以支持 VREGENZ 内部电路吗?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我将不得不仔细检查、但我很确定这个相同的值也适用于此内部下拉电阻:  TMS320F28335:引导模式引脚上的内部上拉电阻 

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:  

    我需要检查 VREGENZ 的下拉是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VREGENZ 内部下拉电阻、这是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin

    感谢您的建议、因此我们的理解是内部下拉电阻应该为 41k (3.3V/80uA)~117k (3.3V/28uA)。根据您的表、我是否正确?

    客户尝试通过万用表测量 VREGENZ 引脚和 GND 引脚之间的电 阻、发现电阻 为无穷大、我们 是否可以再次检查我们的测量方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    “下拉电阻器“实际上是一个仅在器件上电时工作的有源电路。 我不确定使用万用表测量电阻是否是测量电路强度的最佳方法。 相反、我认为在器件通电后、最好测量将 VREGENZ 拉至高电平所需的电流。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin

    客户根据建议、在器件上电时将 VREGENZ 引脚拉至 3.3V 来测量 VREGENZ 引脚的输入电流、该电流为 0.13uA、计算出的电阻应为 3.3V/0.13uA = 25Mohm。 此外、他们还通过使用显示 109Mohm 的高端万用表、仔细检查以直接测量电阻。 能否让您的帮助再次确认结果?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    同样、在这种情况下、我不相信万用表。  

    我需要在内部讨论此电流测量是否证明此单元的故障分析是合理的。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要与我们的设计团队进行更多讨论。 请期待一些延迟。  

    此致、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin

    我们是否有一些更新信息? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、仍在等待回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们无法量化这种风险。 客户应考虑发货时没有外部 VREGENZ 下拉的器件、否则有可能出现故障。

    此致、

    Ben Collier