This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-MTR-HVINV:TIEVM-MTR-HVINV 是否可用于 ACIM 控制?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-MTR-HVINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559393/tievm-mtr-hvinv-can-tievm-mtr-hvinv-be-used-for-acim-control

部件号:TIEVM-MTR-HVINV


工具/软件:

我想知道 TIEVM-MTR-HVINV 开发套件是否可用于控制交流感应电机 (ACIM)。 此外、该套件是否支持 ACIM 电机的 InstaSPIN 电机参数识别例程? 最后、Texas Instruments 是否推荐任何与此套件兼容的特定 ACIM 电机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TIEVM-MTR-HVINV 开发套件主要设计用于永磁同步电机 (PMSM) 控制。 虽然硬件在技术上可以驱动交流感应电机、但该套件中包含的 InstaSPIN-FOC 软件解决方案主要针对 PMSM 电机进行了优化、但仍可用于 ACIM。 但是、需要考虑 ACIM 控制的具体方面、例如滑移计算。

    此外、该套件是否支持 ACIM 电机的 InstaSPIN 电机参数识别例程?

    如果您将电机类型设置为 MOTOR_TYPE_INDUCTION、它可以识别一些参数。 您可以参考 https://www.ti.com/ug/spruhj1 获取 ID 例程。

    最后、Texas Instruments 是否推荐任何与此套件兼容的特定 ACIM 电机?

    否、我们没有推荐的 ACIM。

    此致、

    Kevin