This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:不同内核可访问外设

Guru**** 2696755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557916/f29h850tu-peripherals-accessibility-by-different-cores

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们通过 CPU1 初始化 FSI TX 模块、并在初始化结束时使用 DevCfgRegs 将其分配给 CPU3。 在 对 DevCfgRegs.FSITXA.bit.CPUSEL 进行编程的步骤中、所有 FSI TX 寄存器都会复位为零。

是否有办法通过 CPU1 初始化 FSI 外设并通过 CPU3 控制这些外设?

此致、Dmitrii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmitri:

    让我看看这个,并在一周结束时回到你的身边。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、外设复位也由 CPUSEL 控制、

    您希望做的事情应该是可能的 请按以下顺序尝试并在您结束时进行确认 :  

    1) 首先使 CPU3 退出复位状态 然后、从 CPU1 配置外设

    2) 将 CPUSEL 配置为 CPU3

    3) 然后转到 CPU3 并从 CPU3 配置 FSI

    上面提到的序列可以由于以下逻辑而重置 FSI:  

    如果使用 CPUSEL 将下图中的 FSI — 外设 X 分配给 CPU3

    使用 CPU1 进行配置

    CPU3 退出复位并发出 CPU3SYSRSn 复位生效状态、从而使 FSI 通过复位、因为它被分配给 CPU3、并且外设 FSI 复位将擦除通过 CPU1 完成的寄存器配置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Prarthan、这样的寄存器没有被复位。