This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:上电序列

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559645/tms320f28377s-power-up-sequence

器件型号:TMS320F28377S


工具/软件:

我们目前遇到这样的情况:1.2V 电源在上电后对地短路、或 1.2V 电源引脚对地阻抗小于 60 欧姆、系统无法正常工作。 请参阅上面的波形图。 它是否与上电序列相关? 目前、3.3V 首先上电、但 1.2V 首先稳定;请提供有关电流故障的建议;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    该部件是否曾经工作过、或者首次使用该部件时是否有此问题?  根据示波器屏幕截图、电源时序不会出现问题。

    此致、

    Joseph